This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/697908/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540

(F.I.Y.、您选择的论坛都不适合我的主题。)

我们有一个 CC2540实现,其 USB 连接仅用于为设备的内部电池充电以及代码更新。 一个单独的处理器通过其 UART 与 CC2540进行通信、然后 CC2540通过蓝牙与外界通信。 我们需要在不存在 USB 连接的情况下将 CC2540的功耗降至最低。 数据表(以及我对用户问题的所有回答)没有说明–在没有 USB 连接的情况下–如果其 DVDD_USB 引脚未通电、CC2540总功耗是否会更低–而不是始终为 DVDD_USB 供电。  (即,为了实现最低功耗,我们是否应该仅在 USB 的 VBUS 出现时才对 DVDD_USB 及其 D+线路上的上拉电阻供电?) 采用这种方法时、USB 连接后是否会在可用之前增加任何时间延迟?

谢谢!  Dick