This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541:UART 波特率变化

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/697299/cc2541-cc2541-uart-baud-rate-change

器件型号:CC2541

使用 CC2541和外部调制解调器。

我们将以默认115200波特率启动代码。   我们需要使用该速率为调制解调器提供命令、以将其波特率降低至38400。  发出该命令后 、我们需要将 CC2541速率降低至38400。

无法确定如何在 CC2541已经运行时动态更改波特率。

感谢您的帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议您开始查看以下链接中的使用示例:

    dev.ti.com/.../_u_a_r_t_8h.html

    您可以在使用示例中看到它是如何设置的。

    关于您的用例、您需要先将其设置为所需的115200波特率、完成后、您需要使用 UART_CLOSE ()关闭该 UART 实例(在上面提供的同一链接中记录) 释放同一 UART 通道并将其重新配置为所需的波特率。

    此致、

    耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以在更改 UART 时使用新的波特率重新初始化它。