This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:新服务堆栈发布计划?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/695747/cc2564c-new-service-stack-release-schedule

器件型号:CC2564C

尊敬的 TI 专家:

在我的下一个帖子中、我的客户发现  了一个错误、该错误将在 CC256XC-BT-SP 的下一个服务包版本中修复。 ,您能否告知此服务包的发布时间表? 非常感谢。

CC2564C:断开连接后、使用 iphone 重新扫描和重新连接失败

TI E2E 社区
器件型号:CC2564C 亲爱的 TI Exerts、您好:我的客户发现与以下帖子中的问题相同、您能检查此案例并提供一些建议吗? 非常感谢。 e2e.ti.com/.../2192292
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    我们正在与回答您上一个帖子的工程师进行核对、并将返回您的 BT 堆栈更新

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:
    明白了,非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    虽然修复程序将包含在服务包的下一个正式版本中、但我无法评论发布计划的确切时间范围。 我将通过私人信息与您联系、讨论我们是否可以在下一次正式发布之前采取中间行动来解决这一问题。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vihang:
    明白了、非常感谢。