This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:它是否支持移植到 Android?

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/695680/cc2564modaem-whether-it-supports-porting-to-android

器件型号:CC2564MODAEM

尊敬的先生:

我正在评估将 CC256X 芯片移植到运行 Android M 的 MTK 平台

如果是、我如何选择 bt 栈。

Bluez、Bluedroid、TI stack……

必要配置文件:A2DP 源、AVRCP TG。

可以帮帮我吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    我们没有用于 CC256x + Android 的参考平台/设计。 根据堆栈、您无法在 Android 上运行 TI BT 堆栈

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    如何在内核上运行 TI BT 堆栈、适用于 Android、相当于 Linux。
    Buez/Bluedroid 可以通过 CC256X 在 Android 上运行?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    TI BT 堆栈尚未在 Android 上进行测试。 虽然 Android 运行 Linux 内核,但 BT 堆栈不同。 我们尚未使用 Bluedroid 测试 CC256x

    Saurabh