This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:信息页面

Guru**** 2823155 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/695607/ccs-cc2650stk-info-page

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 SmartRF 闪存编程器2上、我们可以访问"Flash Info"选项卡。

此信息页面与 CC2650 MCU 上的对应关系如何?

在 CC2650 MCU 文档中找不到任何对它的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要有关信息页面包含哪些信息的信息、请查看 cc2650技术参考手册中的出厂配置一章。
    使用闪存编程器读取信息页时、部分内容以颜色突出显示。 通过将鼠标移到彩色区域上、将显示数据的详细说明

    BR
    Siri