请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRF06EBK 主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:TI C/C++编译器
我正在使用这两个板、并且需要使用 I2C 接口、对于 LAUNCHXL、有足够的信息用于引脚映射(简洁而精确):DIO4 - SCL、DIO5 - SDA:
至于 SMARTRF06、信息滞后太多、导致了太多的混乱:
在 MCU 数据表中、获得了以下信息:
从引脚 ID:13和14 (分别为 SDA、SCL)、但是当我转到终端 配置和功能时、可以看到:
引脚13是 VDDS2和引脚14 DIO_8.... 然后我又变得困惑了... 表11-3是否指的是其他内容、而不是物理引脚 ID?
一旦我能够弄清这一点、接下来就会产生麻烦:SmartRF 板中的谁是谁? 不要找到有关 MCU Dios 的 RF1和 RF2映射
我们将感谢您的任何帮助
谢谢