This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:CC256X 蓝牙服务包

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/723642/cc2560-cc256x-bluetooth-service-pack

器件型号:CC2560

您好!

我使用的是蓝牙芯片256X、我想修改蓝牙服务包文件(.bts 文件)。 bts 文件包含如下命令、但我不知道如何使用这些命令、以及为什么我们将该数据写入内存块?
您能否提供有关修改.bts 文件中数据的指南?

SEND_HCI_VS_Write_Memory_Block 0xFF05、0x00086140、0xfa、"07:10:47:23:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:24:00:00:04:00:00:00:24:00:00:00:24:00:00:00:24:00:00:00:24:00:00:00:00:24:00:00:00:00:00:04:00:00:00:00:00:00:24:00:00:24:00:00:00:24:00:00:00:64:00:00:64:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:64:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Memory_Block_Event 5000、0x00、0x05、0x00

此致、

Hien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否查阅过 TI 提供的无线工具包?:

    您可以使用 HCITester 打开、编辑和保存 BTS 文件。
    有关更多详细信息,请参阅 HCITester 用户指南:

    另请参阅:



    此致、
    Eyal