This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:以小时为单位的电池耗电

Guru**** 2939640 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/723622/cc2650stk-battery-drain-in-hours

器件型号:CC2650STK

我订购此部件是为了用于 Radiant technologies support@beliteaircraft.com 出售的精密高度计应用。  最初工作正常、但电池在大约三小时内降至2.4伏、设备停止工作。  我更换了新的 CR2032、并具有相同的经验。  应用程序制造商说他从未看到过这种行为、并说我应该更换。  我在电话上花费了很多时间、只是为了定向到您的网站。  我的机票编号为1-456-1516236。  谢谢你。  Russs Hustead、BSEE russ@skykingsoaring.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650STK 的功耗在很大程度上取决于使用情况。 您能否详细说明您的 BLE 连接参数以及传感器读取/报告周期的使用情况? 我还建议您在使用 CC2650STK 时测量功耗、以便更好地了解情况。