This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 CC2640的 OOK 调制

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2500, CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/723168/cc2640-ook-modulation-using-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2500、 CC2510

你(们)好  

我对 CC2640有疑问。 是否可以使用 CC2640生成 OOK 调制信号? 是否有电源控制方案可用于生成此类数据包?

谢谢、

Mohamad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohamad、

    不、我建议使用较旧的 CC2500进行此类工作。 它非常易于使用、并完全支持和记录了如何使用 OOK。 如果您需要 SoC、请查看 CC2510。 它不基于 ARM、这是主要缺点。

    此致、
    /TA