This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:是 CC2564MOD NRND

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/722956/cc2564-is-cc2564mod-nrnd

器件型号:CC2564

您好!

我有一个基于 CC2564MODx 的项目。

我看到的文档提到 CC2564是 NRND (不推荐用于新设计)、CC2564MOD 是否也是 NRND? 在新设计中使用是否安全?

文档链接为:

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Udi、

    我们始终建议使用我们拥有的最新 IC。
    因此、对于所有新项目、我们建议使用 CC2564C。
    www.ti.com/.../CC2564C

    如果您正在研究一个模块-您肯定可以使用这些具有 CC2564B 版本的模块。

    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈!

    我会听从你的意见。