This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:Android 应用在生成 GUI 时遇到40个服务中的14个

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/722111/cc2650stk-android-app-stuck-at-14-out-of-40-services-in-generating-gui

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI:  

问题如线程标题中所述。 我能够将 sensortag20从 GIT 下载到 Andriod Studio、并将应用程序下载到运行 Android Lollipop (5.1)的 Moto X 上。 该应用程序开始生成 GUI、并卡在40个应用程序中的14个服务中。 如果对此有任何深入了解、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhon:

    抱歉、我们无法支持 andorid 应用程序开发。

    sensortag 源代码按原样提供、我们无法帮助您编译它。 我们目前没有维护它。

    如果您对不同的方法感兴趣、可以查看最近发布的 Android 库模块 :git.ti.com/simplelink-ble-oad-android