This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:关于 CC2564C 的 Service Pack

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XC-BT-SP, CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717796/cc2564-about-service-pack-for-cc2564c

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XC-BT-SP

您好!

对于 CC256xC 蓝牙服务包(CC256XC-BT-SP)、我有两个问题。
www.ti.com/.../cc256xc-bt-sp

是否可以将服务包应用于 CC2564?

2.此服务包是否接受 EN 300 328定义的自适应跳频测试?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="nomo"]

    对于 CC256xC 蓝牙服务包(CC256XC-BT-SP)、我有两个问题。
    www.ti.com/.../cc256xc-bt-sp

    是否可以将服务包应用于 CC2564

    [/报价]

    此服务包适用于 CC2564C 器件、不能应用于较早的 CC2564或 CC2564B 器件。 每个器件版本都有不同的服务包。

    [引用 USER="NOMO"] 2.此服务包是否接受 EN 300 328定义的自适应跳频测试?

    所有 CC256x 器件都支持蓝牙规范定义的 BR/EDR 自适应跳频功能(AFH)、并且在器件初始化时默认启用 AFH。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    感谢你的答复。
    如果还有其他问题、我将提出一个相关的问题。

    此致、
    Nomo