This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:Bluetopia SPPDemo 客户端设备发现问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/720057/cc256xqfnem-bluetopia-sppdemo-client-device-discovery-issue

器件型号:CC256XQFNEM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A

按照以下链接中描述的步骤尝试使用 SPPDemo (MSP430F5438A+ CC2564B):  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App 

我能够打开服务器:

但在客户端、我无法使用 DisplayInquiryList 命令查看设备列表。 我在它之前尝试了查询命令以初始化该过程。

   

任何人都可以帮助解决可能出现的问题、为什么 我没有获得器件 列表?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rowshon、

    如果使用 CC256XB、您是否在项目设置中有正确的定义来引导 CC256XB 补丁?

    更多详细信息: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好!

    感谢您的回复。 我认为我添加了正确的定义。 我正在附加我的设置的快照。

    如果您在这里发现任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rowshon、

    [报价用户="Rowshon Munny"]我正在附加我的设置的快照。

    从屏幕截图中、您似乎没有为 CC256XB 定义正确的标志。 您好像在 CC256XB 器件上下载 CC256x (第一代)服务包。  

    一旦在项目属性中定义了"__support_CC256XB_patch____"(作为预定义符号)、您将看到将包含 CC256XB.h 文件而不是 CC256X.h

    此致、

    Vihang