This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 连接到传感器

Guru**** 2801855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/720242/cc2564c-cc2564c-connection-to-sensors

器件型号:CC2564C

您好!

我正在考虑将 CC2564C 用于我的原型。 我有一个板载 FPGA、用于连接温度湿度压力运动传感器。 如果我使用 CC2564C 作为无线连接来读取传感器、能否将 FPGA I/O 直接连接到 CC2564C 的 HCI (UART)端口?

如果我的原型中没有音频编解码器、我可以让 CC2564C 的 PCM-I2S 悬空(无连接)吗? 浮点和 GND 之间是否会有功耗差异?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    [引用 USER="Leo Chow"]如果我使用 CC2564C 作为无线连接来读取传感器,我是否可以 直接将 FPGA I/O 连接到 CC2564C 的 HCI (UART)端口?

    虽然这可能足以满足硬件要求、但请注意 CC2564C 是一款双模蓝牙控制器(收发器)、它要求主机处理器运行蓝牙堆栈以实现完整的用例。 TI 双模蓝牙堆栈没有适用于任何 FPGA 平台的端口。 您是否计划将经典蓝牙用于应用中的任何内容? 如果没有、您可能会发现 CC26xx 无线 MCU 更适合您的 BLE 专用应用。