This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:适用于 UART 和 SPI 的 CC2540 DMA 模式配置、是否可行?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/719594/cc2540-cc2540-dma-mode-config-for-both-uart-and-spi-possible

器件型号:CC2540

您好!

在我的项目中、P0_2 MISO 和 p0_3 MOSI 用于 SPI、然后我为 TX 和 Rx 分配了 DMA 通道3和4。 (DMA 总共有5个通道、0用于闪存)。

HAL_UART_SPI=1、 运行正常。  

然后、我要安装 UART。  P1_7用于  TX 的 RX P1_6。

我使用  了 HAL_UART_ISR=2、 发现数据损坏和丢失。  (无节电模式、时钟不分频。)

由于 DMA 通道3和4已用于 SPI、 因此我可以将通道1和2分配给 UART。  并且两个 DMA 同时运行?

或其他任何方法来解决数据损坏和丢失问题?

我的配置:

NT_HEap_LEN=2072

HAL_LCD=false
HAL_LED=false

HAL_DMA=true
CC2540_MINIDK
HAL_UART=true
DMA_ENABLE=true
HAL_UART_DMA=2
xHAL_UART_ISR=0
HAL_UART_SPI=1
xPOWER_Saving

//HCI_EXT_ClkDivOnHaltCmd (HCI_EXT_ENABLE_CLK_DIALL_ON_HALT);

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通道1和2将用于 BLE 安全。 如果您不打算使用任何安全功能(您应该使用这些功能)、则可以将这些信道用于您自己的目的。