This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:CC2650MOD 主机 MCU

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/716231/rtos-cc2650moda-cc2650mod-host-mcu

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我使用 MSP430基本主机 MCU 进行 cc2650mod。

如果为非、您是否对主机 MCU 有任何限制

使用 MSP432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KZ、

    您能澄清一下吗? 如果您想使用 MSP432、请使用蓝牙插件 :www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我想使用 MSP430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此主题及其指向的主题。

    在本例中、您为什么需要 MSP430?
    e2e.ti.com/.../701619

    CC2650既可用作 MCU、也可用作 BLE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为、我们需要段 LCD 控制和背光。
    我们需要主机 MCU。 我知道这是可能的。 BTW,您是否有任何有关外部 MCU (不是 MSP432)指南行的指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会尝试将 MSP430作为主机 MCU 并在 NWP 中运行 CC2650。

    然后、我将使用 MSP430满足您的任何需求、并通过 SPI/UART/I2C 与 CC2650通信、并将 CC2650作为 simple_peripheral 或您需要的任何 GAP 角色运行。

    我们没有将 CC2650用作使用 MSP430的网络处理器的指南、因此需要进行我们不会承诺的开发。