请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件: CC2564、 CC2564MODN
您好!
CC2564MODA 最大输出功率是多少?
CC2564规范规定、最大输出功率的最小值为+10dBm、典型值为+12dBm、但没有关于最大可能值的规范。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
CC2564MODA 最大输出功率是多少?
CC2564规范规定、最大输出功率的最小值为+10dBm、典型值为+12dBm、但没有关于最大可能值的规范。
Ken、
[引用用户="Ken Yeap76"] CC2564MODA 的最大输出功率是多少?
对于 GFSK 调制、CC2564MODN/CC2564MODA 的最大输出功率为10dBm; 对于 DQPSK/8DPSK 调制、最大输出功率为8dBm。
[引用用户="Ken Yeap76"]CC2564 规范指出最大输出功率的最小值为+10dBm,典型值为+12dBm,但没有关于最大可能值的规范。[/引用]
CC256x 器件数据表在 IC 级别提供了器件规格。 有关模块规格、请参阅 CC2564MODA 模块数据表。
此致、
Vihang