This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:BTool:将 CC26x2R1与 Host_TEST 配合使用时、能否更改扫描并将 PHY 连接到 CODED?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717954/launchxl-cc26x2r1-btool-using-cc26x2r1-with-host_test-can-i-change-the-scan-and-connect-phy-to-coded

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我使用 BTool 测试 launchpad 的编码 phy。 我有一个 simple_peripheral 和一个 host_test launchpad。 我通常通过1M phy 进行连接、然后从此处更改为编码。 我知道有能力设置中央设备、以便从编码的 phy 进行扫描和连接、但我在 BTool 中找不到选项。 是否支持此功能? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、它受支持。 进入高级命令-> GAP AE、并设置 GAP 扫描仪的主 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    在 GAP AE 菜单下、我看到 GapScan_setParam 和 GapScan_setPhyParam、这两个参数都具有不同 PHY 的选项。 我必须将这两个设置为仅编码还是仅编码?

    关于启动编码连接: 在同一菜单下,我还看到几个 GapInit_setPhyParam 和 GapInit_connect 设置,这些设置似乎对我的连接 phy 没有影响(我仍在日志中看到中央连接请求使用1M“InitialatingPhy”,即使所有设置都设置为编码和禁用1M)。 我缺少什么吗?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 scanParamId scan_Param_Prim_phys、primPhy1M 禁用和 primPhyCoded 启用发送 GapScan_setParam。

    (GapScan_setPhyParams API 用于更改特定于 PHY 的参数:扫描类型、扫描间隔和扫描窗口。 与 GapInit_setPhyParam 相同、您可以为不同的 PHY 设置不同的参数值。)

    我刚刚测试了 GapInit_connect 的发送、将 LE 编码 PHY 作为唯一启用的 initPhy、并且连接在 LE 编码 PHY 上形成。