This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BT4.2可选特性

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717391/cc2564c-bt4-2-optional-features

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户询问 CC2564C 支持哪些 BT4.2可选功能?

我不确定功能支持是否受堆栈实现的器件本身的限制。 请提供建议。

谢谢你

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    BT4.2规范中有许多可选功能。 客户是否要求提供特定功能?

    一般而言、您可以参阅 Bluetooth LaunchStudio 上的 CC2564C 列表(声明 ID D032801 / QDID 87924)、以了解有关此器件支持哪些功能以及哪些功能不支持的完整详细信息。

    launchstudio.bluetooth.com/.../9329

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    遗憾的是、无法从 launch studio 获取这些信息。 在某种程度上、ICS 详细信息链接到死端

    总之、以下是我们需要的主要特性:

    • LE 数据长度扩展
    • LE 隐私1.2.
    • LE 安全连接

    此致、

    INGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INGO,

    [引用 user="Ingo Wagner51">不幸的是,无法从 launch studio 获得这些信息。 在某种程度上、ICS 详细信息链接到死区。

    我可以毫无问题地查看 ICS 报告。 请注意、在访问 ICS 报告之前、您可能需要登录到 Bluetooth Launch Studio。

    [引用用户="Ingo Wagner51"]

    总之、以下是我们需要的主要特性:

    [/报价]

    LE 数据包长度扩展- CC2564C 控制器不支持此功能。  

    LE Privacy 1.2 - CC2564C 控制器不支持此功能。

    LE Secure Connections -此功能在主机堆栈中实现。适用于 CC2564C 的 TI 双模蓝牙协议栈(链接)支持此功能。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的回复-回答了问题-您可以关闭此主题。

    关于 launch studio、我假设只有商品的所有者才能查看 ICS。 我自己的项目我可以打开、但您无法打开。

    无论您的问题是什么。

    此致、Ingo