This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:有关"logg"工具的帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717082/cc2564-help-with-logger-tool

器件型号:CC2564

我正在尝试让"记录器"工具与 cc2564_moda 部件一起工作。 我已将模块的 txdbg 引脚连接到 FTDI ft230x USB-RS232桥接芯片。 我可以成功连接到 COM 端口并加载定义文件和查看日志流、但这似乎是可怕的错误。 除了启动时的消息与 wiki 页面上的示例输出完全不匹配之外、包含随机数和字符使我认为这是坏的。

我开始怀疑我过时的 USB 串行桥接器可能不是要向操作系统发送1Mb 串行的任务。 一个复杂的问题是、正确的驱动程序甚至不起作用、而 Windows 10不断尝试用不同公司的驱动程序来替代它... :/ 这使我怀疑我的串行端口设置更好。 我还没有找到一个好的免费终端程序、该程序甚至可以在 921600处打开端口、因此我可以查看输出以验证其是否正常工作

是否有人提出过任何建议、或者是否知道串行桥接器部件的名称、该部件确实可以在 Windows 10下与 cc2564和记录器软件配合使用? 一个良好的串行终端软件、实际上可用于打开和查看超过115、200k 的串行端口

附件是我看到的输出图片。  请注意、它反复反复地说相同的东西、在不同文件中不断引用"16384"行、这似乎是互不关联的、并且偶尔出现字母"A"、其中包含直径

postimg.cc/.../
https://postimg.cc/image/ppay9ayld/


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    [引用 user="Tim Bernasch66">附件是我看到的输出图片。  请注意、它反复反复地说相同的东西、在不同文件中不断引用"16384"行、这似乎是互不相关的、并且偶尔出现字母"A"、其中包含 diacriics

    我无法访问上面链接中的图像/屏幕截图。 您能不能直接将图像上传到 e2e 线程(使用"插入代码、附加文件等..." 按钮)?

    参考:

    [引用 user="Tim Bernasch66">我正在尝试让"记录器"工具与 cc2564_moda器件一起工作。 我已将模块的 txdbg 引脚连接到 FTDI ft230x USB-RS232桥接芯片。 我可以成功连接到 COM 端口并加载定义文件和查看日志流、但这似乎是可怕的错误。 除了启动时的消息与 wiki 页面上的示例输出完全不匹配之外、包含随机数和字符使我认为这是坏的。

    您可能需要首先检查电平转换器(UART-USB 桥接器)和记录器设置。  

    (i)电平转换器是否为1.8V TTL 电平、它能否处理记录器所需的921600波特率?

    (ii)您是否按照  Logger 用户指南中所示配置了记录器的 BT Logger 和 HCI/LMP 查看器端口

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    USB 串行电桥有一条连接到1.8V 的"VDD_IO"线路、希望电平可以。
    我在第二台 win10计算机上试用了它、并使用了较旧版本的官方 FTDI 驱动程序... 仍然是坏的

    问题是 FTDI 驱动程序在任何速度下都无法正常工作(在任何软件中端口甚至都无法打开)。 并且希望使用的驱动程序窗口(MTK)具有完全不同的速度选择、在窗口中只能达到128、000。 但我知道 FTDI 硬件需要通过其驱动程序进行特定配置。 我认为这是一个完全损坏的驱动器的情况。 无论我以多快的速度打开 MTK 驱动器、我都能得到大致相同的栅极。  

     下一步是购买几个 USB 串行适配器、看看我是否可以取得任何进展。 您是否可以推荐任何支持外部 VDD_IO 基准的器件? TI 内部使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我只是想跟进一下、说我想让这个工作正常。 我使用了 Adafruit 的 cp2014串行桥接适配器和基于 BSS138的电平转换器。 在我的示波器上、电平转换后、信号看起来像垃圾、但它似乎可以正常工作... 所有消息都是英文的、看起来很有意义(即:在 wiki 上看到的初始化序列相同)

    不过有一个问题:在我的输出上、我没有看到任何 HCI/LMP 跟踪、如 wiki 屏幕截图所示。 我是否应该将第二个 COM 端口直接连接到 HCI 总线? 目前、我将 HCI/LMP 查看器设置为与 TXDBG 引脚相同的 COM 端口。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Tim Bernasch66">有一个问题:在我的输出中、我看不到任何 HCI/LMP 跟踪、如 wiki 屏幕截图所示。 我是否应该将第二个 COM 端口直接连接到 HCI 总线? 目前、我将 HCI/LMP 查看器设置为与 TXDBG 引脚相同的 COM 端口。 是这样吗?[/引述]

    记录器的 HCI/LMP 查看器和 BT Loger 端口应配置为与 TX_DBG 引脚连接的同一物理 COM 端口。  

    如果您没有看到 HCI/LMP 查看器跟踪、请检查您是否在设置中选择了正确的 XML 文件、并尝试在记录器设置菜单中取消选择并再次选择 HCI/LMP 查看器端口。   

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新启动软件后、重新配置两个端口、一切都很完美。 感谢你的帮助