我正在尝试让"记录器"工具与 cc2564_moda 部件一起工作。 我已将模块的 txdbg 引脚连接到 FTDI ft230x USB-RS232桥接芯片。 我可以成功连接到 COM 端口并加载定义文件和查看日志流、但这似乎是可怕的错误。 除了启动时的消息与 wiki 页面上的示例输出完全不匹配之外、包含随机数和字符使我认为这是坏的。
我开始怀疑我过时的 USB 串行桥接器可能不是要向操作系统发送1Mb 串行的任务。 一个复杂的问题是、正确的驱动程序甚至不起作用、而 Windows 10不断尝试用不同公司的驱动程序来替代它... :/ 这使我怀疑我的串行端口设置更好。 我还没有找到一个好的免费终端程序、该程序甚至可以在 921600处打开端口、因此我可以查看输出以验证其是否正常工作
是否有人提出过任何建议、或者是否知道串行桥接器部件的名称、该部件确实可以在 Windows 10下与 cc2564和记录器软件配合使用? 一个良好的串行终端软件、实际上可用于打开和查看超过115、200k 的串行端口
附件是我看到的输出图片。 请注意、它反复反复地说相同的东西、在不同文件中不断引用"16384"行、这似乎是互不关联的、并且偶尔出现字母"A"、其中包含直径