请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 CC2640
尊敬的所有人:
我们的硬件设计团队建议在当前项目中使用 CC2650MODA。 项目设计如下。
电流设计
使用 CC2650MODA 进行设计
由于电机控制器在同一线路上进行读取和写入、我计划通过将 CC2650侧的 MOSI 和 MISO 连接在一起来使用2个 SPI。 我还想使用 GATT 配置文件控制 CC2650。 我对该 MCU 的 MCU 和 RTOS 设计非常陌生。 你们中有人能指导我向正确的方向前进吗?