This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:睡眠时的浪涌功率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/718910/cc2650moda-power-surge-while-sleeping

器件型号:CC2650MODA

我的 BLE 外设应用基于 TI BLE 堆栈版本2.2.1.18。  我从 SensorTag 应用程序开始、并删除了除 MOV 和密钥之外的所有服务。  应用程序在闲置5分钟后进入睡眠状态、我在睡眠时测量的是8ua、这很好。 我让系统保持睡眠模式24小时、电源保持在8ua。 不过、我两次仔细观察了功率计、注意到系统消耗了0.48ma 几秒钟、然后又回到8ua。  我不知道这种情况的发生频率、但我一次在电表上待了5分钟。  我搜索了应用程序代码、但在睡眠时找不到任何东西可以解释这种浪涌。  BLE 堆栈中是否存在导致此功耗的计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来像是再充电脉冲、您可以参阅 www.ti.com/.../swra478c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如果它以几分钟间隔发生并持续几秒钟、则不是再充电脉冲。 我建议您使用示波器测量脉冲的电流曲线、以获得有关所发生情况的更多详细信息。

    谢谢、
    Fredrik