This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:层模块 CC2564和 STM32F4 Discovery 连接出现 CC2564MODAEM 错误?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/718233/cc2564modaem-layer-module-cc2564-and-stm32f4-discovery-connect-with-cc2564modaem-errors

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件: CC2564

Tôi có làm lại mạch CC2564MODAEM
通过 UART 3将 STM32F4与 CC2564连接时:
CTS <->D11
TX <-> D8
RX <->D9
RTS <->D12
nSHUTD <->PE14
并通过 UART 2与 PL2102连接 UART 控制台
PL2102的 PA2 <-> RX
PL2102的 PA3 <-> TX
当我在按下 STM32上的复位按钮时运行 SPPDEMO 示例时、会显示 UART_CONSOLE 屏幕:

OpenStack ()。

堆栈初始化失败:-4。

无法打开堆栈。

我认为我的连接正确吗? 我的问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    挂起、

    以下重复线程表示问题已解决。 是这样吗?
    e2e.ti.com/.../713762

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是解决方案。 我不使用我绘制的 CC256XEM-STADAPT 板来移除未使用的板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    在该主题中不清楚问题到底是什么。 正如我在上一个主题中提到的、由于各种硬件和软件问题、可能会发生堆栈初始化错误-4。 如果您未使用 SDK 中包含的建议硬件和移植指令、我唯一可以提供的建议是将您的调试工作集中在对默认 SDK 示例所做的硬件和软件移植更改上。 有关更多详细信息、请参阅我之前的答复(上面的链接)。

    此致、

    Vihang