This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/715244/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要有关解决以下错误的帮助

我使用的是 simple_central _cc2650示例代码、

当我调用 SimpleBLECentral_connectToFirstDevice()时;大约3分钟后,我将收到以下错误

>>STACK ASSERT
***错误***
>>默认 SPINLOCK!

请帮助我解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roshan、

    您能提供更多的背景信息吗?
    -调用此函数时器件处于什么 BLE 状态?
    -调用函数时 devList[]变量的外观如何?

    您能否尝试使用断点并单步执行代码来确定其转锁的位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    -调用此函数时器件处于什么 BLE 状态?
    答案:- BLE 状态是“设备发现完成”。
    从函数 SimpleBLECentral_processRoleEvent 中的开关案例"GAP_DEVICE_DISCOVERING_EVENT:"调用

    - devList[]变量具有我的 BLE 外设(从设备)地址

    -当我调用 SimpleBLECentral_connectToFirstDevice();函数时
    如果它长时间处于"正在连接"状态、那么只有我收到以下错误
    >>STACK ASSERT
    ***错误***
    >>默认 SPINLOCK!

    我的外设(从器件)每10分钟广播一次、中央检查从器件是否持续广播、如果是、则只有我调用函数 SimpleBLECentral_connectToFirstDevice ();与从器件连接、然后断开连接、几分钟后再次检查天气从器件是否正在广播、如果是、则连接并断开连接、以此类推。

    在经过一段时间后、以上内容在一段时间内正常工作
    我的中心将长时间处于"连接"状态、并进入以下错误
    >>STACK ASSERT
    ***错误***
    >>默认 SPINLOCK!

    请帮助我解决上述问题。
    您能不能只是建议我解决上述问题的一些备选方案(或想法)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    如果我的 BLE Central 长时间处于"连接"状态、那么我如何才能脱离"连接"状态。

    请向我提出一些从"连接"状态中得出的想法。

    谢谢
    罗珊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roshan、

    是否可以尝试改用 GAPentralRole_EstablishLink() API? 有关如何使用 GPCentralRole_EstablishLink()的示例,请参见 SimpleBLECentral_handleKeys()函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    我已添加注释//RegisterAssertBack (AssertHandler);
    这解决了我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roshan、

    听起来您只是掩盖了问题(通过注释断言处理程序回调)。