请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2560B 我正在与使用 Windows PC 连接到该设备的客户合作。 PC 会扫描设备、一旦打开、设备可能需要12秒到整整两分钟的时间才能显示在设备列表中。 将同一台 PC 与其他 BT 器件配合使用(可能不使用 CC2560B)、发现时间非常快。
这里的推定是有一些参数可以调整。 我们是否有任何建议可调整参数以缩短发现时间?
谢谢、
Stuart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.