This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560B:Windows PC 上的发现时间较长

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/715697/cc2560b-long-discovery-times-on-windows-pc

器件型号:CC2560B

我正在与使用 Windows PC 连接到该设备的客户合作。  PC 会扫描设备、一旦打开、设备可能需要12秒到整整两分钟的时间才能显示在设备列表中。  将同一台 PC 与其他 BT 器件配合使用(可能不使用 CC2560B)、发现时间非常快。

这里的推定是有一些参数可以调整。  我们是否有任何建议可调整参数以缩短发现时间?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    您能否从器件初始化开始共享 CC256XB 的蓝牙固件日志?
    Logger 用户指南: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    此外、您是否仅在 Windows PC 上看到此问题? 还是智能手机?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    感谢您的回答。 客户目前因另一个问题分心、并将在大约一周内回复此问题。 我们将在获得更多信息后发布到此主题。

    谢谢、
    Stuart