This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:通过 UART 上传固件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/718306/cc2650moda-upload-firmware-via-uart

器件型号:CC2650MODA

您好!

我能否不通过 JTAG 而通过 UART 将新固件上传到 CC2650MODA?

祝你一切顺利、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    您是否了解过器件的串行引导加载程序接口? 这将允许您使用 UART 或 SPI 并使用一些固定引脚对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、M-W、

    我在 CC2650MODA 数据表的第6.6节"存储器"中发现了这一点。 在哪里可以找到有关如何使用此引导加载程序的更多详细信息?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    您可以在技术参考手册中找到:

    www.ti.com/.../swcu117
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、M-W!

    感谢您提供的链接、我已经获取了!

    感谢你的帮助