This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:BOOST-CC2564MODA 板上 CC2564的原理图和编程指南

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/717544/boost-cc2564moda-schematic-and-programming-guide-for-the-cc2564-on-the-boost-cc2564moda-board

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我购买了 BOOST-CC2564MODA 板、并看到板上有按钮和微型 USB 连接器。   micro-USB 连接器是否用于对 BOOST-CC2564MODA 板上的 CC2564进行编程?  您能否提供 BOOST-CC2564MODA 电路板的设计文件(EagleCAD、BOM 和原理图)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    [引用用户="Simon do ] 是否使用 micro-USB 连接器对  BOOST-CC2564MODA 板上的 CC2564进行编程?  [/报价]

    BOOST-CC2564MODA 上的 micro-USB 仅用于供电。 CC256x 器件不需要编程。 在主机处理器(即 MSP432 MCU)上运行的主机堆栈将初始化 CC256x 控制器。 请参阅以下有关此 EVM 的文档。

    BOOST-CC2564MODA 用户指南: www.ti.com/lit/pdf/swru444

    用于完整评估的 CC256x 硬件和软件要求选择指南(第5.2节): www.ti.com/lit/pdf/swru523

    [报价用户="Simon do"]您能否为 BOOST-CC2564MODA 电路板提供设计文件(EagleCAD、BOM 和原理图)?

    请参阅随附的。 电路板设计文件采用 Altium 格式。

    e2e.ti.com/.../BOOST_2D00_CC2564MODA_5F00_Rev_5F00_A.zip

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vihang 提供的文件!

    那么、CC256x 不是像 CC254x 这样的 SoC IC、我知道它可以在没有主机 MCU 的情况下自行编程和运行吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    [引用 user="Simon do"]那么、CC256x 不是像 CC254x 这样的 SoC IC、我知道它可以在没有主机 MCU 的情况下自行编程和运行?[/quot]

    没错。 CC256x 是双模蓝牙控制器、在器件内部实现了 HCI 和更低的层(蓝牙规范的)。 它需要在主机上运行双模蓝牙堆栈。 其中的主机可以是 MSP432等 MCU 或 AM335x 等 MPU。

    如上所述、CC256x 无需刷写。 它只需要主机进行初始化(加电并下载服务包)。

    此致、

    Vihang