This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564调制问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/714977/cc2564-cc2564-modulation-questions

器件型号:CC2564

我想知道 CC2564默认设置为仅使用 GFSK 调制。 读取 HCI_READ_Enhanced_Transmit Power_Level 和 HCI_READ_Transmit Power_Level 时、我看到最大 Tx 功率级别始终与 GFSK 最大功率级别匹配。

我们还注意  到、在 HCI_READ_Enhanced_Transmit Power_level 中、DQPSK 和8DPSK 值始终匹配。 我们已经采集了数千个样本、但我们没有找到一个案例。 这是否有合理的解释呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    [引用 user="Eddie Borjas">我想知道 CC2564默认 设置为仅使用 GFSK 调制。 读取 HCI_READ_Enhanced_Transmit Power_Level 和 HCI_READ_Transmit Power_Level 时、我看到最大 Tx 功率级别始终与 GFSK 最大功率级别匹配。[/QUERP]

    只要远程器件支持相同的调制类型、CC256x 器件就会在经典 BT 连接中使用所有3种经典 BT 调制 GFSK、DQPSK 和8DPSK。 关于这些 HCI 命令的返回值、您能否共享 CC256x 器件的完整器件型号(例如 CC2564CRVMT)和蓝牙固件日志、以便我进一步了解这一点?  

    蓝牙记录器用户指南:  

    [引用 user="Eddie Borjas">我们还注意  到、在 HCI_READ_Enhanced_Transmit _Power_level 中、DQPSK 和8DPSK 值始终匹配。 我们已经采集了数千个样本、但我们没有找到一个案例。 对此是否有合理的解释?[/引述]

    默认情况下、对于 DQPSK (2-EDR)和8DPSK (3-EDR)调制、CC256x 器件具有相同的功率级别设置。 可以将它们设置为不同的值、但我看不到为什么需要这样做。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 的是 CC2564BRVMR 芯片。 作为给定功率级别读数的后续操作、我们如何知道正在使用哪种调制方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    [引用 user="Eddie Borjas"]作为给定功率级别读数的后续操作,我们如何知道正在使用哪种调制方案?[/quot]

    在 BR/EDR 连接期间、CC256x 和远程蓝牙控制器交换支持的特性、包括支持的调制类型。 根据此信息、2个控制器协商要使用的调制类型。 这符合蓝牙规范。 我相信您不能仅仅通过查看输出功率级别来可靠地区分连接中使用的调制类型。 但是、您可以使用蓝牙监听器(例如 Frontline)来捕获蓝牙连接的空中流量、并了解正在使用的调制类型。

    如果您正在执行射频测试、如针对 FCC/ETSI 认证的连续 TX 或数据包 TX、则可以在 TEST 命令中定义调制类型、控制器将仅在测试模式下以指定的调制在选定频率上传输。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Testing_Guide

    此致、

    Vihang