This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:编译错误?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/716535/rtos-cc2640-compilation-error

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如何解决该误差  


错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"sensortag_cc2650stk_app.out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    “未解析的符号仍存在”错误是您可以通过在构建日志记录完成后滚动回控制台来确定其根本原因的。 如果显示错误的“问题”选项卡未提供有用的信息,则需要滚动回生成日志以准确查看未解决的问题。
    您是否正在尝试从 SDK 构建项目并提供示例? 您进行了哪些修改?

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何解决此问题?

    错误:-

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-242'(0xffff0e)。
    标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。

    说明如下:
    无法访问路由器子路径。
    电路板配置文件可能不正确。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试帮助您处理另 一个重复的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai 是正确的,您在另一篇文章( e2e.ti.com/.../716084 )中获得了有关此问题的支持;请继续该主题的所有通信,因为它在调试过程中更进一步。

    -Matt