This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 ADC 问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/716018/cc2541-cc2541-adc-question

器件型号:CC2541

您好,

1)我使用 CC2541 ADC,P0_7 端口。

2)我的电路参考附件图片

  • 当 VCC=3V,R1=R2=1M,时、CC2541 ADC 采样1V 的电压误差。
  • 当 VCC=3V,R1=R2=1K,时、CC2541 ADC 采样到一个0V,的电压误差、这是没有误差的。

请帮我检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    CC2541 ADC 的输入电阻为197千欧(请参阅数据表中的 ADC 特性表)、必须加以考虑。 当 R1 = R2 = 1 MOhm 时、您将得到有效的 R2'= 1 MOhm || 197 kOhm = 164.6 kOhm << 1 MOhm。 对于 R1 = R2 = 1k Ω、您将得到 R2'= 1k Ω|| 197k Ω= 994.9 Ω~ 1k Ω、分压器几乎不受 ADC 输入电阻的影响。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    感谢您的支持,
    请,我如何选择该电阻值? 例如 R1。 在我的实际应用中、R2是 NTC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    这取决于您使用的 NTC 以及您可以使用的电流大小。 无论如何、我建议在信号进入 ADC 之前使用运算放大器来缓冲信号。

    此致、
    Simon