This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:MSP432 LaunchPad、CC2650MODA 和传感器 BoosterPack 示例代码

Guru**** 2542530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/716163/cc2650moda-msp432-launchpad-cc2650moda-and-sensors-boosterpack-example-code

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我是初学者、我有 MSP432 LaunchPad+CC2650模块 BoosterPack+Sensors BoosterPack。 我想使用 BoosterPack 上的 CC2650MODA 和传感器来执行简单的 BLE 应用、我可以尝试使用一些示例代码。 我不知道从哪里开始?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI Resource Explorer 是开始使用我们的器件进行开发的好地方。 TI Resource Explorer 中有一个专门用于 SimpleLink SDK BLE 插件的部分 、其中提供了用户指南来解释 SDK、还提供了有关如何使用提供的示例进行入门和运行的说明。 这应该为入门提供了一个良好的步进基础、从而使您能够启动  并运行 sensor_BoosterPack 蓝牙示例、这是一个示例、展示了如何将 MSP432 Launchpad 与传感器 BoosterPack 和 CC2650 BoosterPack 集成。 请参阅 示例随附的 README.html、了解有关该示例所涉及内容的更多信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matt

    我看到 Sensors BoosterPack 的示例代码,但在此站点上看不到 CC2650模块 BossterPack 的示例代码
    dev.ti.com/.../

    有什么建议吗?

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 如何从 SimpleLink SDK BLE 插件启动并运行中获取示例的信息,请参阅此文章(e2e.ti.com/.../715909)。 您需要确保射频器件刷写了 simple_np。 有关  更多信息、请参阅 SimpleLink SDK BLE 插件用户指南。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt

    另一个问题是、将三个板堆叠在一起不会出现问题(MSP432 LaunchPad + CC2650模块 BoosterPack +传感器 BoosterPack)。 我只需要确保引脚/连接正确映射到 CC2650MODA 模块? 什么是其他问题
    有人在听吗?

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    上面链接的 README.html 包含所有必要的硬件和软件前提条件以及设置步骤。 以下是从此处直接摘录的内容:

    Sensors BoosterPack 代码示例要求对附带 BOOSTXL-CC2650 BoosterPack 的 MSP-EXP432P401R LaunchPad 进行标准配置。 此外、传感器 BoosterPack 代码示例需要使用 Sensors BoosterPack。 LaunchPad/BoosterPack 没有特定的堆叠顺序、但为了轻松地连接到传感器进行测试、建议将 Sensors BoosterPack 放在顶部。

    -Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt

    感谢您的帮助、我现在就可以开始了。

    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt

    此 README.html 中未提及"传感器 BoosterPack" 我必须查看错误的文件?

    dev.ti.com/.../

    请发送链接

    谢谢、Jack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您刚才链接了 PROJECT_ZERO 自述文件。 您需要查看 sensor_BoosterPack README.html 以了解有关该项目的信息。

    dev.ti.com/.../

    -Matt