This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540平衡-非平衡变压器阻抗数值

Guru**** 2980070 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/715179/cc2540-cc2540-balun-impedance-numerical

器件型号:CC2540

什么是 CC2540芯片输出平衡-非平衡变压器 阻抗? 您是否有相关文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    数据表中列出了最佳负载阻抗。 我们强烈建议遵循参考设计布局和元件值以确保正常运行。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik
    我的意思是什么是 CC2540芯片输出/输入阻抗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    正如我说过的、数据表中列出了最佳负载阻抗值。 这是在参考设计平衡-非平衡变压器中测量的2.4GHz 阻抗。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2540+2450BM15A0002,线宽和电路板厚度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请遵循参考设计。 只要将平衡-非平衡变压器放置在靠近 CC2540的位置、布线尺寸就不重要。