请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 我们能否进一步澄清函数调用 HCI_READ_RSSI 返回的 RSSI 数据? 当我阅读手册时、我看到以下内容...
协议栈 API 参考手册
此命令读取 ACL 连接到另一个蓝牙设备时测得的接收信号强度指示(RSSI)与黄金接收功率范围的限制之间的差异。 返回值是 RSSI 高于(如果为正)多少 dB 或低于(如果为负)多少 dB 相对于限值。 读数为零表示 RSSI 在黄金接收功率范围内。
您能进一步解释一下什么是黄金接收功率范围吗? 在我们的测试中、RSSI 读数低于零、用户没有抱怨任何音频下降或任何其他奇怪的音频行为。 我可以通过说在这种情况下、RSSI 值大部分时间为0来添加更多详细信息、但我们可能会在-5至-15dB RSSI 范围内获得10%的样本返回值。