请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 Daer All、
我们希望将 CC2564模块用于 BT 经典点对点连接。
我们已经知道、我们的主机 MCU 的映像(包括应用程序+ CC2564 Service Pack 补丁)变得太大。
映像为~81KB、而 MCU 仅64KB。
通过采用应用程序不需要的多种功能、是否可以将 CC2564 Service Pack 补丁的大小减小到~12KB?
它们不需要:
- 所有与 BLE 相关的功能(它们计划仅使用 BT 经典)
可能 有些 BT 经典功能会被去除,因为它们只计划点对点连接
可以 讨论其他削减
所以关键问题是:通过提取未使用的特性/功能、补丁是否可以减少到12KB?
谢谢、
BR、
Matthias