This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:减小更新补丁的大小。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/714580/cc2564-reduce-size-of-the-update-patch

器件型号:CC2564

Daer All、

 

我们希望将 CC2564模块用于 BT 经典点对点连接。

我们已经知道、我们的主机 MCU 的映像(包括应用程序+ CC2564 Service Pack 补丁)变得太大。

映像为~81KB、而 MCU 仅64KB。

 

通过采用应用程序不需要的多种功能、是否可以将 CC2564 Service Pack 补丁的大小减小到~12KB?

它们不需要:

-       所有与 BLE 相关的功能(它们计划仅使用 BT 经典)

可能       有些 BT 经典功能会被去除,因为它们只计划点对点连接

可以       讨论其他削减

 

所以关键问题是:通过提取未使用的特性/功能、补丁是否可以减少到12KB?

 

谢谢、
BR、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattias、

    [引用 user="Matthias 施密特"]通过提取未使用的功能/特性,修补程序是否可以减少到12KB?[/引用]

    不、这是不可行的。  

    此致、

    Vihang