This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:寻找能够实现无线802.15.4和 BLE 的器件

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2652R, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1189600/cc2652r-looking-for-a-devices-that-does-802-15-4-and-ble-for-wireless

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2642R、、

大家好、

CC2652R 是否是我 需要无线802.15.4和 BLE 的最佳选择器件?  CC2642R 是否是这种选择?

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    CC2642R 仅支持 BLE、因此 CC2652R 是15.4和 BLE 的理想选择。  如果 两个堆栈需要连续运行、则可以使用 DMM。  如果计划使用更大的应用程序、您还可以考虑使用 CC2652R7来增加存储器、就像您需要在器 件上存储两个协议一样、这将增加基本存储器大小要求。

    此致、
    Ryan