This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:器件版本#39;0x3#39;所选目标未知。 假设最新的已知版本:修订版1.0。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1186784/cc1352p7-device-revision-0x3-unknown-for-selected-target-assuming-latest-known-revision-rev-1-0

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我有一个使用 CC1352P7芯片的新定制板、我正在努力为此芯片创建一个有效项目。 我有一个使用 CC1312芯片和 Simplelink SDK v5.20的类似电路板的现有项目、我第一次尝试创建一个项目是克隆该项目并使用 SysConfig v1.8.2中的目标迁移工具、并提供适当的链接器脚本。 尝试编译和刷写该工程时返回标题错误、调试会话似乎挂起而不实际输入代码区域。

我下一步是针对目标芯片进行示例项目并进行克隆、但 Resource Explorer 似乎不再支持 SDK v5.20、假设将名称更改为 v5.40。 我从 SDK v5.40示例集中获取了'hello'项目、发现我能够刷写器件并执行代码、但仍然遇到标题错误。

之后的下一步是将代码从 CC1312项目移植到 CC1352P7的 hello 项目的克隆中、但现在我还看到了"Loader:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域中。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。' 除了标题错误。 为什么'cc13x2x7_cc26x2x7_tirtos.cmd'链接器文件会将程序信息放置在不可写的位置?

所有"闪存"操作都通过 cJTAG 执行。

导致标题错误的原因是什么?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 SDK v6.20的 CC1352P7-1部分导入的工程具有相同的标题错误和链接器错误问题。 导入项目时、未以任何方式对其进行修改。 唯一的区别是为定制板使用 XDS200调试探针、而不是为 Launchpad 使用 XDS100。

    CCS v12.2、SDK v6.40和 rfPacketTx 项目也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    我已经尝试使用 XDS200调试 CC1352P7 rfPacketTx (CCS 12、1、SDK 6、40)项目、它可以正常工作、而不会看到您描述的错误。

    您说的是、除了 XDS200选择之外、即使在未修改的工程上也会发生这种情况?

    请将我的目标配置文件与您的配置文件进行比较、以查看它们是否不同: e2e.ti.com/.../CC1352P7.ccxml

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CC1352P7.ccxml 与您的 CC1352P7.ccxml 完全相同。 是的、这种情况发生在未修改的工程中。

    根据我的购买信息、这些器件来自 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    您能否共享电路板的布局和 JTAG 部分的原理图?

    您是否还尝试在已知良好的 CC1352P7 Launchpad 上刷写该固件? 是否出现相同的错误?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图的相关部分。 JTAG 通过 TMS、TCK、VTRef、nRESET 和 GND 连接。

    我无法再在 TI Resource Explorer 中找到适用于任何版本 SDK 的 Simplelink SDK 示例。 它们是否因某种原因被删除?

    我们有几个 LaunchPad 可订购、一旦它们到达、我们就会立即对它们进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karun、

    感谢您提供原理图、我们将查看这些原理图。

    与此同时,我在论坛上发现了一个类似的问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1126882/launchxl-cc26x2r1-device-revision-0x4-unknown-for-selected-target

    请告诉我它是否有用。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未解决问题、但我的同事在使用 CCS v12.2和 Simplelink SDK v6.40的 Ubuntu 22中没有遇到此问题。 鉴于他正在推进这一项目的发展,目前不需要进一步解决这一问题。