This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:可以在可连接和可扫描的非定向广播中禁用扫描响应数据包

Guru**** 2388440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1192599/cc2651r3-possibility-of-disabling-the-scan-response-packet-in-a-connectable-and-scannable-undirected-advertisement

器件型号:CC2651R3

您好!

在我的项目中、我只使用广播数据包、扫描响应数据包当前为空。 为了减少干扰,是否有可能删除完全禁用扫描响应数据包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用可扫描广播时、无法删除扫描响应数据包。 如果您不希望设备发送扫描请求响应、则需要将广播更改为不可扫描。 如果您可以控制中央设备、则可以将中央设备设置为被动扫描、这将不会发送扫描请求、因此不会导致外围设备发送扫描响应。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我将广告更改为不可扫描、是否可以建立连接?

    如果可能、我还必须使用哪个选项将其设置为不可扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以有一个不可扫描的可连接定向广播、但是、此器件只能通过具有指定对等地址的器件连接。 非定向可连接广播必须可扫描、以允许形成连接。 后退一步、您能否指定为什么要最大程度地减少从设备发出的数据包流量?

    此致、

    1月