This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:使用 SysConfig 1.14在 BLE 中禁用高 PA

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, SYSCONFIG, LP-CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1185199/cc2651p3-disable-high-pa-in-ble-with-sysconfig-1-14

器件型号:CC2651P3
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

你好。

为了降低两个项目的开发成本、两个项目都使用相同的 IC (CC2651P3)。 在其中一个项目中、有必要在没有 PA 的情况下使用 BLE (它在硬件中没有连接)。

出现的问题是使用 SysConfig 1.14时、如果禁用高 PA 复选框并编译工程、则会生成错误。 我们的客户如何禁用高 PA 来编译项目而不会出现错误?

注意:正在使用"project_zero_lp_CC2651P3_articlang"示例。

请提供建议。 您的能力。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的参与。 我们将对此进行研究、并尽快返回给您。 同时、您能否提供正在使用的 SDK 版本? 在其他 BLE 示例(simple_peripheral、simple_central、multirole)中是否观察到这种行为?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我使用的是 CCS 12.1 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK - 6.30.10.03 (离线) SysConfig 1.14.0

    注意:SDK 6.4编译时出现错误(如果不使用 SysConfig 1.15、则会发出警告)

    我对 LP-CC2651P3的所有 BLE 示例进行了测试、它们都生成了相同的错误

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我能够重复这个问题。 当前正在处理权变措施。 客户是否能够将 dBm 降至3级、而不 是禁用功率放大器。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。

    设计的硬件在空气中具有高 PA 引脚、任何输出的信号都可能会产生内部故障。  当他尝试降低输出功率时、如果有任何其他方法可以禁用输出、那么它只允许他至少14 dBm、这样它才适合他?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我在可能的解决方法上取得了良好的进展、我需要在手头测试几件事情。 但是、我明天会向您提供更新。

    不用客气、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 您这边是否有任何更新? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我能够构建和编译、不幸的是、器件工作不正常(不会进行广播等)这似乎是一个比最初想象的更大的问题、在取得进展时、我不会及时更新。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 是否有更新? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    已提交 TT 进行修复、但遗憾的是没有提供进一步更新。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 您的 TT 是什么意思? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    研发票

    BR、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 我想跟进最新客户的问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    还没有。 下周再次向您提供最新消息。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 是否有更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我今天早上收到了一封电子邮件、说它仍在研究中。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 是否有更新? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    现在还没有、我尝试推动更多进展、然后再跟进。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、

    你好。 是否有更新? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    仍在进行中、我会不断更新您的信息。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    最后一个消息是、我们有一个潜在的解决方案。

    在文件 ble_user_config.c (位于 iCallBLE 文件夹中)中、将中的424行更改为

    #if defined(EM_CC1354P10_1_LP) || (RF_BLE_TX_POWER_TABLE_SIZE == TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE)

    希望这种权变措施在解决问题时有所帮助。

    此致、

    Rogelio