This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:编译生成的文件更改

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190839/cc2642r-q1-file-changes-generated-by-compilation

器件型号:CC2642R-Q1

我的程序已上载到 git 平台进行同步、我希望每次编译程序后仅查看*。c 和*。h 等常规文件的更改、 但现在的现象是,每次我重新编译时,都会有奇怪的文件,我没有主动更改这些文件,如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="540944" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190839/cc2642r-q1-file-changes-generated-by-compilation "]但现在的现象是,每次我重新编译时,都会出现奇怪的文件

    您所指的这些"奇怪文件"的名称是什么?  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有文档均以图片中的红色方框表示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .jxbrowser.userdata 是在中生成的工作区文件夹、包含 CCS 中内部 Web 浏览器的缓存数据。 它与工程无关、无需进行版本控制。  

    请注意、整个工作区文件夹通常不会添加到版本控制(git)中。 它通常是项目文件夹本身中的内容。

     由于.jxbrowser.userdata 是 HostApp 的子文件夹、我假设 HostApp 正在用作工作区文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我阻止了我不关心的文件夹