This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:在应用程序和堆栈之间交换 UART 接收的数据

Guru**** 2546290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1191026/launchxl-cc2650-exchange-data-received-by-uart-between-application-and-stack

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我想在 CC2650 LaunchPad 和传感器系统之间实现 UART 连接。

我通过 CC2650上的 UART 从传感器接收到的数据应通过蓝牙 LE 进行传输。 问题是、我不知道如何在 apllication 和协议栈之间交换数据、以便通过 BLE 进行传输。

我使用简单外设作为基础。 我已经阅读了 TI 软件开发人员指南、但找不到任何解决方案。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我们有一个 BLE 上的 UART 桥接器示例、可能对您有所帮助。 此示例采用 UART 输入并通过 BLE 将其发送到配套器件。 它还能够获取 BLE 输入并通过 UART 输出。 此示例可在以下位置找到: https://www.ti.com/tool/TIDC-SPPBLE-SW-RD

    此设计的用户指南和设计指南可在此处找到:

    https://ti.com/lit/tidua63

    https://ti.com/lit/tidu997

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回答。

    我已经下载了该文件并尝试对其进行编译、但它不起作用。

    我已经包含了随软件包提供给 IAR 工作平台的自定义参数变量。 此软件是否可能无法与 ble SDK V2.2配合使用?

    此致

    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    BLE SDK 2.1上提供了所提供的项目。 要在最新的 SDK 中使用它、需要移植该项目。  

    此致、

    1月