This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:SmartRF Studio 7、设备控制面板无法打开

Guru**** 2767165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1191539/cc2538-cc2592emk-smartrf-studio-7-device-control-panel-can-not-open

器件型号:CC2538-CC2592EMK

SmartRF Studio、设备控制面板无法打开。

安装在  SmartRF06EB 上的 CC2538-cc2592评估模块套件、该器件连接到 Windows PC (SmartRF 7 2.28.0版本)。

可以检测到电路板、但无法打开器件控制面板。 下面显示了弹出错误消息。

我还使用相同 的 SmartRF06EB (跳线和开关配置)尝试了 CC2650EM 板、并且可以成功打开器件控制面板。  

是否有人支持我解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenqing、

    我观察到了同样的情况、发现在使用 SmartRF Studio 7 v2.24时不会出现此问题。    当我联系 TI 工具团队以解决此问题时、您可以从下载页面下载以前的版本。

    此致、
    Ryan