This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:iPhone 将 BT 和 BLE 连接显示为单独的器件

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1189783/cc2564cstbtblesw-iphone-shows-bt-and-ble-connections-as-separate-devices

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

尊敬的 TI:

我们正在开发一个应用/器件来与具有音乐和电话基本功能的 iOS 电话配合使用、并开发一个通过 BLE 的应用来控制器件参数。

目前、iPhone 上的蓝牙设备列表将 BT 和 BLE 显示为两种不同的设备。 这会给用户造成混淆。 要将其仅列为 一个、我们需要使用 CTKD 建立 BLE。
我们已实施算法、根据2.4.2.5从链路密钥生成 LTK -固件本身中的蓝牙核心规范版本5.1。

在尝试使用 BR/EDR 链接密钥中的 CTKD 生成的 LTK 建立 BLE 连接时、我们在 Bluetopia 堆栈上面临这些问题。

1.如何在 AuthReq 上设置 CT2标志,3.5.2 21 -蓝牙核心规范版本5.1,未在 GAP_LE_Pairing_Capabilities 中找到? 如何读取另一个器件的 C2T 标志?
2.如何处理连接请求并通过包括上述 LTK 生成的适当连接响应进行响应?

此致、

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将进行回顾并返回给大家。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?