This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:SmartRF 数据包监听器2 -来源

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190617/cc2540-smartrf-packet-sniffer-2---source

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件:数据包监听器、

您好!

 https://www.ti.com/lit/ug/swru342/swru342.pdf 上的数据包监听器源代码 是否可用?

或者、如果有其他一些来源演示了如何使用 CC2540 USB 软件狗从 C#读取 BLE 软件包?


背景/原因:   
作为 生产测试系统的一部分、我想从新生产的 BLE 卡(也使用 CC2540)中捕获 BLE 封装。

BR/CF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christer、

    我来看看这件事、下周再见。

    此致、

    Rogelio