This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CAN 控制器功能

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1190177/cc2652r7-can-controller-functionality

器件型号:CC2652R7

大家好、

客户询问是否支持 CAN 控制器功能以满足 CC2652R7中的 ISO11898标准-我们是否能够支持此器件上的驱动程序? 运行此代码是否存在任何内存限制?

此致、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RT、

    存储器不应有任何限制、但 SimpleLink 无线 MCU 没有集成 CAN 硬件。      应使用具有集成 CAN FD 收发器 TCAN4550-Q1或 TCAN4551-Q1的外部 CAN 控制器来支持高达5Mbps 的数据速率。  我已要求汽车团队提供更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RT、

    我们不提供用于在 SDK 中启用 CAN 的官方驱动程序、但我们计划在今年晚些时候在 SDK 中提供 CAN 驱动程序。 我们提供了一些参考设计示例、其中演示了此类接口的硬件设置。 您可以参考此 TI 参考设计示例。  https://www.ti.com/tool/TIDA-020032

    我们还在此处提供了一些示例代码(未完全产品化或测试)、可用于实现概念验证: https://github.com/TexasInstruments/CC26XX-TCAN4550-EXAMPLES

    请记住、在我们提供驱动程序的同时、我们不提供完整的 CAN 堆栈。 如果客户没有自己的 CAN 堆栈、我们建议客户联系第三方进行进一步的 CAN 开发。