This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:无法在 ROV 中查看有关任务的详细信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysBIOSSysConfig

大家好。

首先、我使用的是 CCS 12.2.0.00009和  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03 SDK。

我无法在 ROV 中看到有关任务的详细信息。 我收到以下错误: 错误:无法调用未定义的方法"viewGateMutexBasic",请参见下一张图像:

当我连接到目标时、会向我显示一些错误消息。 似乎缺少一些与 ROV 相关的文件。

 错误:无法使用'comm=DSLite:0、symbols=/Applications/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/emulation/gel/images/cc26xx/cc26x2r1f_rtos_rom_syms.out;/Applications/ti/ccs1220/ccs/ccs_base/emulation/gel/images/cc26xx/cc26x2r1f_driverlib_rom_syms.out、wsPort=50254'启动 ROV:错误:/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/knl/Task.rov.js 中的错误:错误:utils.loadCapsule:无法在路径'/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages/ti/sysbios/gates;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/.;${XDCROOT}/包;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/source;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos/packages;/Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/kernel/tirtos7/packages;/ti/sysbios/knl/Mailbox.rov.js /Users/engenharia/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03;/Applications/ti/ccs1220/xdctools_3_62_01_16_core/packages;;;;'

非常感谢大家的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariano、

    您引用了哪个 SDK 示例(请包括正在使用的编译器)、以及 您尝试查看哪个 ROV 模块、您得到 了 ViewGateMutexBasic 错误?  您是否对 SysConfig TI RTOS 模块进行了任何修改?  您是否尝试重新启动 CCS 或 PC 以解决 ROV 启动问题?  如果您使用的是 macOS、请注意 https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10944 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    另一个信息是、我使用的是 macOS CCS 版本。

    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov/4477577 #4477577"]您引用的是哪个 SDK 示例(请包括正在使用的编译器)以及 您尝试查看的哪个 ROV 模块、您收到 了 ViewGateMutexBasic 错误?

    具有 TI Clang v2.1.2.LTS 编译器的 simple_peripheral。 我正在尝试查看 ROV 中的详细任务。

    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov/4477577 #4477577"]您是否对 SysConfig TI RTOS 模块进行了任何修改?

    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov/4477577 #4477577"]是否尝试重新启动 CCS 或 PC 以解决 ROV start dissu

    是的、没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SimpleLink SDK v6.30、CCS 12.1上运行相同的 simple_peripheral 示例、在 Windows 10 PC 上运行 TI Clang v2.1.2.LTS、但没有遇到类似的问题。  您是否正在运行 Debug 或 Release 编译配置?  进入 ROV 会话后、您是否能够查看任何其他模块(BIOS、时钟、Hwi 等)的详细信息?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov/4478874 #4478874"]您是否正在运行调试或版本构建配置?[/quot]

    调试构建配置。

    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188391/cc2642r-unable-to-see-detailed-info-about-tasks-in-rov/4478874 #4478874"]进入 ROV 会话后,您是否能够查看任何其他模块(BIOS、时钟、Hwi 等)的详细信息?

    嗯、我可以查看有关 Hwi 的详细信息。

    您正在运行的 XDCTools 的版本是什么??? 顺便说一下、在哪里可以找到 CCS 12.2中的 XDCTools 版本???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试切换到 Release 构建配置、并确定这是否会更改任何 ROV 模块视图。  我能够使用 CCS 12.2内的版本 v6.30 simple_peripheral 构建 ROV 来查看 Hwi 和任务信息

    我的 CCS 使用的是 XDCTools 3.62.01.16、如下所示、 SDK 发行说明中提供了建议的依赖项。

      

     TI ARM Clang 编译器工具应在 Project Properties -> CCS General -> Project 中为2.1.2.LTS

    此致、
    Ryan