This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:2区、具有最大扩散角

Guru**** 2930600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1193474/cc2652p7-2-avertissement-with-different-max-adresse

器件型号:CC2652P7

你好

可能 设置了2个广播、但使用不同的 Mac 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    广播中使用的地址应反映器件的地址。 因此、不可能有两个具有不同蓝牙地址的广播集。

    您可能需要考虑的唯一元素是在两个广播集中的一个上使用匿名广播。 有关详细信息、请参阅以下屏幕截图:

    我希望这将有所帮助、

    此致、