This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 原理图回顾

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/786880/cc2564c-review-of-cc2564c-schematic

器件型号:CC2564C

尊敬的 TI 团队:

 

请参见随附的已起草的 CC2564C 原理图。 请查看并告诉我我们是否需要更新。 我们的主电压电平为3.3V

还有一点,该板将用于 EMI/EMC 设计,因此请告知我们是否需要为此.e2e.ti.com/.../BT_5F00_BLE_5F00_Review_5F00_01_2800_1_2900_.pdf 进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gagandeep、

    请留出几天时间进行审核。 我们将在周五之前向您回复我们的评论或更新。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gagandeep、

    但愿一切顺利。 我有机会查看设计。 我只看到一个问题、那就是 HCI 总线。 我们建议使用电平转换器、而不是晶体管方法。 根据我们的参考设计、我们推荐的器件是 SN74AVC4T774RSV。 这将实现正确的时序并从1.8V 接口转换到3.3V 接口。

    在射频方面、您好像使用的是外部天线、并且可以使用 R1563、R1564和 C1797来匹配天线。 另外、对于 XTAL (X6)、您可能需要调整电容器(C1818和 C1819)以满足 PPM 要求并考虑电路板寄生效应。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_00762_5F00_b0_2D00_-23.pdfHello Rizwan Murji

    感谢 您的评论。根据您的建议,我们更新了原理图,使用电平转换器,而不是晶体管。 查看更新的原理图。

    是的、我们使用 R1563、R1564和 C1797来匹配外部天线。 晶体还更新为更低的 ppm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对电平转换器的使用看起来是正确的。

    谢谢、
    Riz